This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:空载时的输出电压

Guru**** 1555290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168721/tps7a02-output-voltage-at-no-load

器件型号:TPS7A02

您好!

RD 关注空载时的电压精度。 (OUT = 0mA)。

在负载调节测试条件下的最小电流为1mA。

空载(Iout=0mA)时的负载调节是多少?

comeptior 数据表显示、输出电压将在空载时进行验证。

TPS7A02是否也会在无负载条件下产生电压?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果您仔细查看图6-31、在无负载情况下会出现小压降(~1mV)。 通常、与现代器件中的1mA 负载相比、我不会预计在空载时会有很大的差异、因此、对于这一点、可以放心地保证在空载下运行时输出精度会受到轻微影响。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    根据 RD 回复、他们使用 LCR 表来测量电压、然后他发现最后一个数字(mV)变化、不固定。 它大约为5mV ~ 7mV。  

    竞争对手是固定的。 由于该电压用于基准、 RD 非常关注它。 可以帮助解决此问题吗?

    测试电路如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是指空载条件吗? 您能解释一下他们到底看到了什么吗? 从轻负载变为空载时、是5mV 至7mV 的纹波还是5mV 至7mV 的漂移?

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    无负载和少量负载(5mA ~ 10mA)下对 TPS7A02进行了 RD 测试。

    它处于静态负载。 从轻负载变为空载时不发生变化。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它们能否提供波形? 5-7mV 远远超出了该器件的预期噪声性能、因此我想看看它是什么样的。  

    此致、

    Nick