This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:有关输出与放大器的查询;输入浪涌电流

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22998, TPS22990, TPS22992, TPS22810, TPS22811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176139/tps22810-query-regarding-output-input-inrush-current

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件:TPS22998TPS22990TPS22992TPS22811
我已将 TPS22810DBVR 用于我的项目。 我对以下情况几乎没有怀疑
在上电期间、突然我将 负载连接到 IC 的输出端、我在输出端获得12A 的浪涌电流。 输入端6A 浪涌电流。
如果6A 输入(D1)浪涌电流流入 IC (TPS22810DBVR)、是否会损坏 IC?
请做不必要的事。
我共用    浪涌电流波形的输入(D1)和输出(R30)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabitha、

    绝对最大电流值为2A、因此任何超过该值的电流都有可能损坏器件。 请使用更大的 CT 电容来增加 tRISE 时间、以将浪涌电流限制在2A 以下、或使用额定电流更高的器件(TPS22990、TPS22998、TPS22992)。 请确保在器件已导通并将 VIN 传递到 VOUT 时切勿连接负载、因为在这种情况下浪涌电流不会受到任何限制。 这些器件限制浪涌电流的方法是在器件启用后控制输出的压摆率、如果该压摆率已经很高、则会拉取为电容器充电所需的任何电流。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    感谢您的快速响应。

    在我的条件下、输入电压最大值为12V。请推荐高电流额定值

    此致

    Sabitha N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,Sabitha,

    我错过了它位于12V 电源轨上。 在负载开关方面、除 TPS22810和 TPS22811之外、我们没有其他任何器件。 您应该能够通过 CT 引脚增加上升时间、从而使用 TPS22810进一步限制浪涌电流。 如果对此有限制、TPS22811可能更适合。

    此致、

    Kalin Burnside