This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:外部振荡器直接连接到 RT/CT 引脚-死区时间故障?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, UCC2806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176967/ucc28c42-external-oscillator-directly-to-the-rt-ct-pin---dead-time-vailations

器件型号:UCC28C42
主题中讨论的其他器件: UCC2806

大家好、

我使用的是 UCC28C42峰值电流模式控制器、我将 RT/CT 引脚直接连接到外部时钟的输出(它可以处理控制器的灌电流)。

能否以50%的占空比驱动 RT/CT?

内部振荡器是否会削波外部振荡器的持续时间?

例如、我们以 UCC2806为例、同步的持续时间控制两个输出都关闭的时间。 UCC28C42在这里也会发生同样的情况吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harel、

    内部振荡 器在斜坡谷值启动输出脉冲、并在斜坡峰值终止输出脉冲。 选择 RT/CT 将振荡器频率设置为低于外部同步频率(典型值大约低20%)。 脉冲终止在内部由边沿触发和锁存、因此您应该可以正常工作。 您还可以尝试运行 UCC28C42产品文件夹中提供的仿真模型之一。

    此致、

    Steve M