This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:充电终止时待机输入电流(IN)与静态输入电流(IN)之间的差异

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177149/bq25172-the-difference-between-standby-input-current-in-with-charge-terminated-and-quiescent-input-current-in

器件型号:BQ25172

大家好、

我的客户问 除了  静态输出电流外、Vout 引脚是否吸收任何电流?

如果 Vin = 5V 且充电终止、Vin 将吸收静态输入电流 、 并在充电终止时吸收待机输入电流(IN)。

我猜  静态输入电流是泄漏电流、但充电终止时的待机输入电流(IN)是内部电路的电流。

如果 Vin = 0V 、这意味着关断模式、内部电路不需要任何电流。

因此、数据表仅定义 静态输出电流。

我的理解是否正确?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何淑

    "我的客户问--除了  静态输出电流之外,Vout 引脚是否吸收任何电流?"  --- Bill J --- Vout 将仅吸收静态输出电流,典型值为350nA

    '在 Vin = 5V 且充电终止的情况下、Vin 灌电  流静态输入电流 和 待机输入电流(IN)(充电终止时)。' -- Bill J --是的,内部电路激活,典型值为230uA  

    "我猜  静态输入电流是泄漏电流,但充电终止时的待机输入电流(IN)是内部电路的电流。"--Bill J --是的,某些电路在终止后处于活动状态

    '如果 Vin = 0V 、这意味着关断模式、则内部电路不需要任何电流用于内部电路。' -- Bill J --是的,在这种情况下,不需要内部电路, Vout 静态电流(电池灌电流)为350nA。

    "所以数据表 只定义 静态输出电流。"-- Bill J --我们在数据表中有输入和输出值。