This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:TPS53647+ 4*CSD95490解决方案,负载芯片侧纹波大于40mVp-pk

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175734/tps53647-tps53647-4-csd95490-solution-load-chip-side-ripple-more-than-40mvp-pk

器件型号:TPS53647

您好:团队

TPS53647+CSD95490解决方案,特定负载条件单相35A ,负载芯片侧纹波大于40mVp-pk、PWM 信号不存在稳定性问题;  

它与下面的问题非常相似。  请询问案例最后关闭的方法,谢谢!

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877324/tps53647-80mvppk-ripple-45khz

e2e.ti.com/.../TPS53647_2B00_4-CSD95490.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Peng、

    我无法看到时基为1ms 的噪声波形。 我建议在几个不同的时间刻度上拍摄示波器截图、以便我们更好地查看噪声波形。 此外、我建议以~1us 的时基拍摄 SW 节点的示波器截图。

    此外、您能否发送配置文件?

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Williams:

    感谢您的回复;

    PWM 信号频率在200kHz~2.8Mhz 范围内不稳定(μ s),纹波 信号频率为65kHz

    CH3:TPS53647至 CSD95490 PWM  

    Ch4:负载芯片侧纹波

    PWM&Ripple Peak

    TPS53647 看起来像是制造商的默认配置,我们仅进行硬件外部配置(TPS53647+4 CSD95490.pdf);

      n‘t:下面是芯片派生的配置文件,但我不知道无法上传;

    The chip is derived

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Williams:

    1.您能不能查看我们的原理图 PDF、  例如 TPS53647 外部 环路设置是正确的?

    我们的需求输出0.89V,OUT 电流(四相)正常120A  最大157A;

    2、如下所示,我们尝试调试环路设置,更改  R COMP C comps

    PWM  信号频率在  500kHz~700kHz 范围内得到改进(我们的工作频率设置为600kHz );

    但是、对于40mVp-p;、测试芯片纹波不会提高,μ V

    调试 μ A
    R COMP   2.49K
    C comps 620pF
    C COMPP 20pF


    PWM

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Peng、

    您是否使用有源负载来生成瞬态事件? 观察 PWM/Vout 波形、转换器似乎正确地发送 PWM。 当 Vout 下降时、控制器增加频率以提高输出电压。 然后、它会保持稳定片刻、但随后输出电压会快速上升、而控制器不会发送额外的 PWM 脉冲。 控制器通过跳过几个脉冲进行补偿、直到 Vout 恢复到稳压状态、然后输出稳定。

    这看起来像是对负载瞬态的响应。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Williams:

    问:您是否使用有源负载来生成瞬态事件?  

    Peng ->是的、我们的 MAC 芯片(BCM56770内核 AVS)工作 电流为有源负载,负载瞬态;

    负载芯片侧纹波太高,请询问我们如何改进?调试 TPS53647环路设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Peng、

    以下是数据表第99页中有关补偿网络工作原理的一些信息。

    通过更改补偿网络、您可能能够加快瞬态响应。 但是、根据您的示波器快照、TPS53647响应速度已经相当快。 您还可以启用 USR 和 OSR 来尝试减少过冲/下冲。

    您可能还需要增加输出电容、这是降低输出电压过冲和下冲的最可靠方法。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Williams:

    以下是数据表第99页中有关补偿网络工作原理的一些信息。

    Peng ->    , ;设置多组环路配置调试环路设置(VSW 输出电感为170uH 至220uH)、直流/直流输出侧纹波已改善 Ω、但负载芯片侧纹波未改善 Ω

    我们将询问 MAC 负载芯片 制造商这 种现象;

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Peng、

    如果负载芯片纹波明显比直流/直流侧纹波差得多、请与负载芯片制造商联系以了解建议的电容器布局可能很有用。 电容器在负载附近的位置会显著影响瞬态性能。

    谢谢、

    特拉维斯