This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:TLV62585PDRL 的可靠性鉴定报告

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171977/tlv62585-reliability-qualification-report-of-tlv62585pdrl

器件型号:TLV62585

大家好、

1.您能否提供 TLV62585PDRL 的可靠性认证报告?

例如:

2. 当 VIN=5VVout=3.6V3.3V1.8V1.35V0.9V0.8V 时、我们是否有效率和纹波的测试波形?(有些在我们的数据表中找不到)

谢谢  

此致  

刘丽莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    请参阅 https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home?actionId=2800上器件的资质认证摘要

    e2e.ti.com/.../TLV62585PDRLR_2D00_10005991.pdf

    请告诉我这是否是您正在寻找的内容。

    第二个问题。 我们在数据表的第12页提供了输入电压为5V、输出电压为3.3V、1.8V 的效率数据。 我需要检查我们是否有其他输出电压的可用数据。 同时、请告诉我以下信息:

    --如果有任何目标效率要求?

    --目标纹波规格要求?

    --波纹数据的负载电流?  

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    感谢您的帮助!

    客户没有目标效率要求、现在他们与竞争对手进行性能比较。

    如果您检查我们是否有其他输出电压的可用数据、请联系我。 并且最好在 IDLE 和3A 之间选择一个步长来测试负载电流。

    示例如下所示:

    项目信息:

    器件

    总金额(Ku)

    项目名称/ ID

    最终用户

    终端设备

    生产开始日期

     TLV62585PDRL

     5kk

    (一个电路板中有6个降压转换器)

     PA6213.

     Google

    IP 摄像机


     2023 MP 结束  

    谢谢!

    Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lilian、

    非常感谢您分享项目信息。

    我检查了我们的数据库、没有其他 Vout 值的测量数据。 我必须在 EVM 中进行测量。 我需要检查我是否已提供 EVM。 我可以在下周初确认这一点。  

    为了进行这些测量、请允许我做一个时间、我将随时向您更新进度。  是否优先选择先获取效率数据或纹波数据? 以便我可以首先从该测量开始。 请告诉我。

    同时、您能否确认最小 Vout (0.8V) 和最大 Vout (3.6V)的测量数据是否足以满足客户需求? 通过这种方法、我们将了解效率的最小值和最大值。 至于其他 Vout 值、效率值将介于最大值和最小值之间。

    请告诉我您的意见。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    非常感谢您的帮助!

    客户需要 最小 Vout (0.8V)最大 Vout (3.6V)和1.35V 的测量数据。

     如果您获得了 EVM、请首先帮助测试效率。  

    谢谢  

    此致

    刘丽莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lilian、

    好的。 明白了。  

    我将在下周初为您提供最新信息。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lilian、

    同时、您是否知道这里的竞争对手是谁?  

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    竞争对手信息现在是客户端的机密信息、但我听说竞争对手提供了他们想要的数据。 我尝试获取更多信息、如果有任何更新、我将与您联系。

    谢谢  

    此致  

    Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lilian、

    好的。 谢谢。  

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    我从我的客户那里听说我们的竞争对手提供了效率数据、因此我的客户迫切需要我们的效率数据进行比较、您能在本周帮助提供这些效率数据吗?  

    此外、它们最关心的是轻负载的效率。

    谢谢

    此致

    Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lilian、

    好的。 我将在本周结束时向您提供最新信息。

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lilian、

    请在下方找到 Vout = 0.8V、1.35V 和3.6V 且 Vin = 5V 时 TLV62585的效率测量结果。

    如果您对此有疑问或意见、请告诉我。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    感谢您的帮助!!

    此致

    Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lilian、  

    为了继续进行纹波评估、请提供客户希望评估输出纹波的负载电流值。 一般来说、在 PFM 模式下、与 PWM 模式相比、观察到更高的输出纹波。  

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    我的客户需要 负载电流值的纹波数据:0mA、50mA、100mA、150mA、500mA、1A、3A。

    谢谢  

    此致

    刘丽莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lilian、

    好的。 我将在下周初向您提供测量结果。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    我通过电子邮件共享了纹波测量数据。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    这里是否有任何后续问题?  

    如果目前没有任何未决问题、我希望您通过单击"已解决"来关闭此主题。 如果以后有任何问题、您可以在下方评论重新打开、也可以通过电子邮件联系我。

    非常感谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    感谢您在这个问题上的帮助!

    此致

    Lillian