This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 SMBus (I2C)接口的降压 PSU、用于控制输出电压和电流?

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544C26, TPS546A24A, TPS55288, TPS55289, TPS55289-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175092/buck-psu-with-smbus-i2c-interface-for-controlling-both-output-voltage-and-current

主题中讨论的其他器件:TPS544C26TPS546A24ATPS55288TPS55289TPS55289-Q1

需要设计一个小型0...+15V/0...2A 输出降压转换器(非隔离式)。 MCU 必须能够控制  电压和电流。 最好通过 I2C。 此类设备是否存在? 似乎无法按 此类别(I2C/PMBus)过滤电源管理电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    由于输入电压要求为15V、我将把您的线程重新分配给负责的组织。

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian  

    您是否了解了 TPS544C26?  

    www.ti.com/.../TPS544C26

    PMBus TPS546A24A  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、

    TPS544C26是一款有趣的器件。 但是、对于仅需要2A 最大输出的应用而言、它是超限的 当电流低于1A 时、效率会较差。  
    由于数字电流调节范围相当窄、因此可能无法同时在 CV/CC 模式下运行。

    TPS546A24A 完全无法在 CC 模式下运行...

    我一直在研究 TPS55288RPMR、它看上去前景非常光明、它具有可在广泛范围内控制输出电压和电流的 I2C。 仍然需要验证它是否可以在 CC 模式下连续运行。 在我看来、DC/DC 产品系列中仍然缺少一个控制器、此控制器可进行数字编程并被配置为无缝工作、并且可在 CV/CC 模式下切换。

    谢谢、  

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、  

    我将其分配给合适的产品系列、以便 在 TPS55288上获得进一步支持。

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    TPS55288可通过 I2C 进行控制以实现 CC/CV 模式、请问输入电压范围和输出电压/电流是多少?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    感谢您的参与,非常感谢!

    在这两种情况下、我们有两个需求、输出电压应在大约1、5V 至+12V 之间调节、输出电流可在接近零至2A 的范围内调节。 其中一 种情况的输入电压为+24V (稳压)、另一种情况为+32...+36V (稳压)。 我知道+36V 输入很难产生1、5V 输出、我想让它确认可以实现。

    TPS55288是一款出色的芯 片、但集成度(我的目标)并不完美、因为它需要两个外部 MOSFET 来实现降压功能。 如果集成降压 FET、该器件的间距将非常适合我们的应用。 然而,我们可以生活在外部。 在谈到外部 MOSFET 时、TPS55288没有提到适当选择外部 MOSFET 或优化栅极电阻器的任何问题。  

    请确认、您的庞大芯片产品系列中、我没有错过任何更适合此应用的器件!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    很抱歉耽误你的回答。

    根据我的计算结果、对于400kHz 开关频率、36Vin 至1.5Vo 是一个关键边界、因为最小 Ton、您还可以降低开关频率以获得更低的占空比。

    TPS55289是一款完全集成的四开关降压/升压转换器、已在 TI.com 上发布。 但最大工作输入电压为30V。 您可以从 https://www.ti.com.cn/product/cn/TPS55289链接中看到它

     汽车版本(TPS55289-Q1)可支持36V 输入电压、但会在 April2023上发布。 无论如何、如果 TPS55289-Q1无法满足您的计划、您也可以考虑使用 TPS55288。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    感谢您的意见。 我错过了 TPS55289-Q1、可能是因为输入电压限制。 明年4月发布的版本实际上是可以的。

    但是、要在安全侧、您能否确认+36VDC 作为 TPS55289-Q1的工作输入电压是可以的-而不仅仅是承受电压!??? 如果绝对最大输入电压(可承受)为+40V、则应该有足够的余量来实现可靠运行...

    再次感谢您的帮助

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的反馈。

    TPS55289-Q1的最大建议工作输入电压实际上为36V、绝对最大电压为40V、我认为这适用于您的应用。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、感谢您的确认。  TPS55289-Q1变得可用时、它很可能会使用。

    BR、

    Christian