This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405A:LED 驱动器选择

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3405A, TPS92612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177043/lm3405a-selection-of-led-driver

器件型号:LM3405A
主题中讨论的其他器件: TPS92612

您好!

我正在寻找符合以下规格的 LED 驱动器。
我认为 LM3405A 是合适的器件、您认为什么?
此外、还有其他合适的器件吗?
(规格)
输入电压:4.6V
VLED:1.9V (一个 LED)
LED 电流:15mA
需要 PWM 调光

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以使用它。 您还可以考虑 TPS92612。