This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:大电流注入(BCI)–ISO11452-4测试

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174944/lm7480-q1-bulk-current-injection-bci-iso11452-4-test

器件型号:LM7480-Q1

您好!

1) 1)使用以下 LM7480-Q1 IC 构建的电路是否通过大电流注入(BCI)–ISO11452-4 200mA 测试?

2) 2)如果它未通过测试、将铁氧体置于下图中的红色位置是否会解决该问题? 您会推荐什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer、

    感谢您与我们联系。 让我 回顾一下您的问题、并在明天回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer、

    很抱歉耽误你的答复。 您指出的共源极拓扑电路应该能够通过 大电流注入 ISO11452-4 200mA 测试。  通过 BCI 测试的关键是使去耦电容器(CVS)靠近 IC。  无需在电源路径中使用铁氧体磁珠。 我们的客户无需任何其他组件即可通过 BCI 测试。 根据 测试的频率范围、您最多需要并联多个去耦电容器(1uF+0.1uF+0.01uF)来抑制 VS 引脚上的噪声。