主题中讨论的其他器件: LP8556、 TPS61181A、 TPS61187
尊敬的团队:
TPS61176是否可以通过以下方式使用?
----
TPS61176具有两种工作模式:模拟调光模式和 PWM 调光模式、但我希望在 PWM 调光模式下始终进行调光。
因此、有必要在小于25%的调光占空比下运行。
LED 的最大电流为每串40mA。
在 Duty=100%时设置 IFBx_full=160mA、以便当 Duty=25%时、IFBx=40mA。
如果它始终以小于25%的调光占空比运行、则它将始终以 PWM 调光模式运行。
当然、输入的调光占空比不得超过25%、以免超过 IC 额定值。
此致、