This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56628:原理图和布局审查请求

Guru**** 2510415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176145/tps56628-schematic-and-layout-review-request

器件型号:TPS56628

大家好、TI 支持团队

请查看客户考虑应用的 TPS56628DDAR 产品的电路图和布局。

每份文件附后如下。

e2e.ti.com/.../TPS56628-Schematic.pdf

e2e.ti.com/.../TPS56628-Lay_2D00_out.pdf

请尽可能详细地查看电路图和布局。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    我将在2022年12月2日前对其进行审核并提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    原理图、

    1.建议将 小电容(C4383)安装在尽可能靠近 VIN 引脚的位置。

    2.图片不是很清楚。 您是否打开了分流器 R9103? FB 电阻器的连接是什么? 您似乎添加了一个外部输出电压调节电路。 让我知道您计划的 FB 连接是什么、我将再次检查。

    总体布局不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda Gu

    将 C4383放置在尽可能靠近 VIN 引脚的位置、以使用它。

    2. R9103 (open-SHUNT1005)是两端相互连接的组件。 在 PCB 上保留一个位置用于相补角测量。

    谢谢、此致

    YS、Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda Gu

    FB 应用于满足处理器的以下要求。

    此致、

    YS、LEE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda Gu

    我将再次分享这条路。

    VIN 的小电容为 C4363、而不是 C4383。

    通过将其放置在尽可能靠近 VIN 引脚的位置、将使用 C4363。

    谢谢。

    YS、LEE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda

    电路图和 FB 应用模块不清楚、因此再次连接。

    e2e.ti.com/.../HR54R1_2D00_500_5F00_REV2P2_5F00_TI_5F00_REVIEW_5F00_20221205.pdf

    此外、请在回复时附上对电路图和布局的评论。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    根据您共享的 AVS 公式、ctop 似乎应为0.1uF*(22.1K/6.8K)=0.324uF。 对于 C4209、您可以使用0.33uF 而不是0.47uF。 请在您的一侧核实。

    我没有更多的意见。 其他都可以。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda Gu

    COTOP 修正如下。

    ctop =(0.1+0.047)*(22.1K/6.8K)=0.47775uF

    谢谢。

    YS、LEE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    哦、我忘记添加 C4211、谢谢您的指出。 我没有其他意见。