This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:用于28V 20A 应用的高侧开关

Guru**** 666710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176976/tps4811-q1-high-side-switch-for-28v-20a-application

器件型号:TPS4811-Q1

您好!

对于28VDC 20A 电阻负载应用,您是否会建议高侧开关 IC 编号?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ho Alikaan、

    感谢您的支持!

    TPS48110-Q1是此应用的理想选择。 请参阅数据表中的应用示例"9.2典型应用:驱动 HVAC PTC 加热器负载"。

    此致、

    Rakesh