This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25925:ILIM 的响应时间

Guru**** 2504505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176012/tps25925-response-time-of-ilim

器件型号:TPS25925

大家好、

当 Iload 条件为 Iload <Iload<ISC, ILOAD will decrease to ILIM as my understands. 时 图38对此进行了说明。

降低到 ILIM 所需的时间是多少? 客户已看到 ILOAD>ILIM 条件的持续时间为1.2ms。 它是正确的行为吗?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    通常,对于电子保险丝,它应该是400-500us。 但它确实取决于过载量。 过流高于电流限制越快、响应时间就越短。 我必须查看波形以进行评论。 我将建议使用电阻负载进行测试。

    1.客户使用的电流限制设置是什么?

    2.它们施加了多大的负载以及负载如何?

    3.您能否共享显示 VIN、VOUT 和 IIN 的波形(如下面放大的(us scale))以测量响应时间?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal Goel:

    感谢你的答复。
    我代表林先生回答。

    1.客户使用的电流限制设置是什么?
     ->电流限制设置为2.479A。(RILIM = 59.3k Ω)

    2.它们施加了多大的负载以及负载如何?
     ->负载是移动电话 CPU (Snapdragon)。

    3.您能否共享显示 VIN、VOUT 和 IIN 的波形(如下面放大的(us scale))以测量响应时间?
     ->我已附上波形材料。

    请告诉我所附材料中的电流波形是否受限。
    此外、我想知道如何估算不受电流限制影响的电流脉冲形状。

    此致、
    高贵须麦基诺

    e2e.ti.com/.../VIN_2C00_-VOUT-and-Iin-waveforms-_2800_400us-scale_2900_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyasu:

    器件似乎在响应时间内允许一些过流、而在响应时间之后、它开始限制。

    我们还必须考虑电流限制容差为10%以及电流限制电阻器容差。 假设在我们的案例中、最终容差为11%。 因此 ILIM 最大值=1.1*2.5=2.75A。 还可能发生电流仍低于2.75A 阈值的情况、因此器件不会限制。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢你的答复。

    如果最终容差为11%、我是否应该考虑 ILIM_MIN=0.89*2.479=2.21A 时的电流限制?
    此外、请告诉我是否有办法允许对脉冲电流进行电流限制。

    此致、
    高贵须麦基诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件将在一个方向上显示 ILIM 最大值或 ILIM 最小值的容差 器件将允许过流。

    请期待我的进一步回复延迟。 我将休假至星期四。

    此致

    Kunal Goel