This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2990:LM2990T-12:短路电流和最大输出电流

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175963/lm2990-lm2990t-12-short-circuit-current-and-maximum-output-current

器件型号:LM2990

大家好、

客户观察 到、当输出电流达到大约1A 时、LM2990T-12的输出电压变为0V。  

他们期望该器件能够输出1.4A、即最大输出电流。  

您是否认为这是数据表中所述的内部折返电流限制所致?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,北井高桥

    该器件没有外部 FB 引脚、因此不会出现这种问题。

    如果 VOUT 将在固定输出器件上接地、这意味着 SC 折返电流限制正在启动和激活。 数据表上的第7.3.3节进一步介绍了相关说明。

    "7.3.3短路保护(电流限制)

    内部电流限制电路用于保护 LDO 免受高负载电流故障或短路事件的影响。 LDO 不能在稳态电流限制下运行。 在限流事件期间、LDO 会提供恒定电流。 因此、当负载阻抗减小时、输出电压会下降。 另请注意、如果发生电流限制并且产生的输出电压较低、则可能会在 LDO 上耗散过多功率、从而导致输出热关断。 折返特性可限制短路电流、以保护稳压器在所有负载条件下免受损坏。 如果在 EN 变为高电平之前强制 OUT 低于0V、并且所需的负载电流超过折返电流限制、则器件可能无法正确启动。"

     客户是否希望在其负载条件下获得稳定状态1.4A IOUT?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John

    [报价 userid="490623" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175963/lm2990-lm2990t-12-short-circuit-current-and-maximum-output-current/4426941 #4426941"] 客户是否期望在其负载条件下获得稳定的1.4A IOUT?[/quot]

    您是否意味着 LDO 可以在1.4A IOUT 时处于稳定状态?  

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,北井高桥

    不、我要问的是客户是否设置为持续推送1.4A。 该器件的额定 IOUT 仅为1A、因此超出该值将超出典型的 ROC 范围、您无法再期待数据表的性能。 如果客户尝试使用具有1.4A 连续 IOUT 的器件、则他们会看到器件进入折返并不一定是意外的、因为它们超出了典型行为。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。

    此致、

    北井高桥