This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL598:TL598

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TL598

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176390/tl598-tl598

器件型号:TL598

您好、先生、

我叫 Santhosh。

我想在某些应用中使用 TL598 PWM 控制器。

我 对 TL598应用进行了彻底的研究、 并对正面反馈部分产生了困惑。

我不理解为什么为误差放大器部分实现正反馈部分。

如何进行稳定性分析以获得正面反馈部分还包含负面信号、但也不理解、因此我们需要您对此类系统的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题重复出现。 请使用一个线程。 我将关闭该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Google 中提供了开关模式电源 pdf 的 TL598应用报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您查看下面的时序图、可以了解反馈的工作原理。 负反馈由 内部 PWM 比较器完成。 例如、当 Vout 增大时、误差增大、但导通时间减小、以恢复输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢