This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006-Q1:关于封装:两个高高度选项(1mm 和0.9mm)

Guru**** 2530400 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174634/lmr36006-q1-regarding-package-two-hight-option-1mm-and-0-9mm

器件型号:LMR36006-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR36006

您好专家、

LMR36006的数据表中包含2种类型的封装信息。 它似乎对 Hight 有所不同。

RNX0012B  VQFN-HR -最大高度1mm

RNX0012C  VQFN-HR -最大高度0.9 mm

为什么该器件具有2类封装?

是否可以同时运送这两个包裹?

如果现在包传输时序、它将在何时传输到最新的传输时序? 哪种封装是最新的?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    我需要在内部检查问题并告知您。 由于团队正在感恩节假期、请延迟至下周。

    宏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongja-San、

    你有更新吗?

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    RNX0012A  VQFN-HR - 1mm 最大高度是在2016年早期开发的、另一个是在2018年开发的。 它们之间的差异是否会影响您的设计?

    宏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪嘉

    我想确切地确认、这意味着 、目前该器件可以同时提供两个封装吗?

    为什么该器件具有2类封装?

    此外、最新的封装是 RNX0012C、此器件封装将来是否会迁移到 RNX0012C?

    ***在我的第一个帖子中、我对 RNX0012A /B 有拼写错误、 RNX0012B/C 正确。 (我编辑我的第一个帖子)

    谢谢

    Mukuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno、

    是的、你是对的。 这两种封装是在两个工厂开发的、并同时发货。 我们目前还没有计划将所有封装移动到 RNX0012C。  

    宏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hongja-san

    穆克