This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS613221AEVM:使用并行源对 TPS613221ADBVT 进行反馈

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177332/tps613221aevm-backfeeding-tps613221adbvt-with-parallel-source

器件型号:TPS613221AEVM
主题中讨论的其他器件:TPS61322

我询问了另一个转换器的相关信息、但我想确保这一个转换器也是可以的。

当 SW 引脚上有输入电压时以及断开时、是否可以使用5.0V 并联源为 OUT 引脚提供反馈?

当我这么做时、转换器会反向传导电流吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您的5个并行源是什么? 它是否也是升压转换器?

    TPS61322没有真正的断开连接、因此就像您将电感器和二极管与5V 电源并联一样。

    因此、如果 VIN < VOUT、二极管将不导通、我认为这不是问题。

    如果 VOUT > TPS61322的目标 VOUT、也没有问题。

    如果 TPS61322的 VOUT <目标 VOUT、器件将会切换、并可能出现异常行为。  

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 5V 电源为 USB。 我希望在连接时不必担心电池(单节镍氢电池)与转换器的断开。 我的问题之一是、如果电池电压非常低、VOUT 上的并联电源可能超出规格。 Vout 的电压将始终高于 VIN、因此听起来这是可以的。 正如您在我的另一个问题中看到的、我还在考虑其他具有 EN 引脚的转换器(如  TPS610994)、但我假设所有这些转换器的行为都类似、即它们都可以处理高于 VIN 的 VOUT 上的并联电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    对于 TPS610994、如果 EN 为高电平、结果将与我在上面所说的相同。 如果 EN 为低电平、由于此器件真正断开连接、VIN 和 VOUT 之间将没有路径、因此无论 VIN VOUT 如何、它都不会出现问题。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、再次感谢。