This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS613221AEVM:具有使能引脚的 TPS613221ADBTV 替代产品?

Guru**** 2526070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177334/tps613221aevm-tps613221adbtv-alternative-with-an-enable-pin

器件型号:TPS613221AEVM
主题中讨论的其他器件:TPS61094

 是否有添加使能引脚的 TPS613221A 替代器件? 我看到一些更复杂的转换器具有使能引脚、但无需使用更少的组件、并且像 TPS613221A 一样随时可用。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您能否告诉我您的 VIN IOUT VOUT 和 Focus 应用? 我可以向您推荐更好的选择。 谢谢。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nathan - VIN 是单节镍氢电池(0.9-1.5V)、IOUT 最大值为40mA、平均值为15mA、VOUT 为3.3V。 我确实找到 了 TPS610994、看起来这是一个不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我认为 TPS610994和 TPS61094都是不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!