This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于发电机电路的理想二极管整流器、用于电动自行车电池管理

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00858, LM5177, LM5177EVM-HP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176840/ideal-diode-rectifier-for-generator-circuit-to-supply-e-bike-battery-management

主题中讨论的其他器件:TIDA-00858LM5177LM5177EVM-HP

您好!

我正在寻找一些组件建议来完成以下任务:我有一个可从5V - 30V 直流电产生的发电机(但方向可以切换)。 此发电机应为42V 电动自行车电池组(锂离子)提供负载电路。 我认为、首先使用桥式整流器、以便在所有情况下向 SMPS 芯片获取整流电压、然后生成42V (最大2A)以加载电池组将非常有用。

对于整流器解决方案、我认为 TIDA-00858是一种不错的解决方案、但对于 PMM 芯片、我尚未搜索。
在设计 PCB 之前、最好有一个可立即购买的评估板或多个板来测试完整设置。

我希望有人能为我提供一些有关组件的建议。 谢谢!

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    我们将检查 TIDA-00858电路板的可用性并返回给您  

    此致  

    Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    感谢您的回答。 是的、了解这一点以及这种情况会很好。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    遗憾的是、此 TI 参考设计电路板无法订购。 如果需要、我们可以为您提供 CAD 源文件、以便您能够制造电路板。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    感谢您的回答、但我认为 TIDA-00858网页上列出了所有重要文件。 因此、为了制作我自己的电路板、我认为我拥有我所需的一切。

    我已经使用 WebBench Pwauer 设计器、发现 LM5177是一款合适的 SMPS 芯片、可提供电池充电所需的42V 电压。 遗憾的是、LM5177EVM-HP 仅提供16V 输出电压、但我需要它为42。 是否可以轻松调整评估板、还是还必须设计自己的板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    您可以轻松地将 LM5177EVM-HP 用于不同的输出电压。 请使用 Excel 计算器计算必要的外部组件、并注意不同组件的额定电压、例如晶体管和输出电容器。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的回复。 好的、我将检查它。

    此致

    Benjamin