This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:电池电压监控功能

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177483/bq25180-battery-voltage-monitoring-capability

器件型号:BQ25180
主题中讨论的其他器件: BQ25155

大家好

我的客户正在开发一个新项目、他们对 BQ25180有以下问题:

该 IC 是否能够通过 I2C 总线将电池电压发送到微控制器?

如果不是:是否可以推荐具有此功能的设备?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    BQ25180无法将电池电压报告回微控制器。 如果您正在寻找一款能够满足要求的器件、我建议您使用 BQ25155。 它是一款非常相似的器件、并且在充电器中集成了一个 ADC、因此您将获得电池电压和电池电流。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    感谢您的快速回复!

    此致

    Ueli