This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51222:LPRB Excel 工具(再次)

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51221, BQ51222, BQ51020, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177268/bq51222-lprb-excel-tool-again

器件型号:BQ51222
主题中讨论的其他器件:BQ51221BQ51020BQ51013BQ51003

您能否提供 DS 第8.3.3节中提到的 LPRB Excel 工具的链接?

(此外、我是否正确地假设 BQ51221的 FOD 工具也适用于51222?)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ51222 / 221是双模器件、同时支持 WPC (Qi)和 PMA 标准、不推荐使用此器件。  BQ51020 / 021是一款更适合观察的器件、它们仅支持 WPC、引脚对引脚为222。

    BQ51222 / 221符合及更早的 PMA 标准、不是最新版本。  我们在此器件上不支持 PMA 选项、建议仅使用 WPC。

     

    LPRB 仅用于 PMA。

    EVM 默认值可用于 LPRB:

    LPRB1引脚 F5 = 102k

    LPRB2引脚 G6开路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、但我倾向于拒绝您的建议。 020-021 IC 仅支持 WPC 1.1、而222/221支持 WPC 1.2 (我的雇主似乎喜欢这种做法)。 我知道 PMA 规范的定义非常不幸、我也不打算遵守它、但我想我只会将术语/LPRBEN 引脚悬空、从而不再需要 LPRB 电阻器。 但是、我希望使用经济实惠的 Excel 文件中的 NTC 计算工具。 一个简单的10k 电阻器能否禁用 NTC 功能(如 BQ51013和 BQ51003等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WPC 1.2.4和 BQ51020 / 021 --这些器件也将满足 WPC 1.2.4标准。   对于 WPC 基本功率分布(5W)、如果单元满足 WPC 1.2的所有要求且满足要求、RX ID 可以是1.1。  对于5W 接收器、从1.1和1.2的过渡非常有限、变化不大。  RX ID 数据包被发送到标识 WPC 版本的发送器。  

    NTC --是的,如果使用10k 电阻代替 NTC,它将禁用 TS / NTC 功能。  该器件在155C 时仍受裸片热关断功能的保护。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息、非常感谢!