This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:LMR33620

Guru**** 2382090 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175887/lmr33620-lmr33620

器件型号:LMR33620

您好!

我想对我们的一款产品执行 CE 仿真。 在可用的 PSpice 模型中、我不知道 哪些模型需要用于我的目的。 下面随附了该图像。 需要支持。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CE、您是指传导发射?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、执行传导发射。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我无法分享任何模型来支持 CE 评估。 SPICE 模型在这方面没有帮助。

    如果存在这种模式,我就无法分享。

    我建议查看数据表图8-29中的传导发射结果

    www.ti.com/.../lmr33620-q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Marshal 的回复。

    我尝试按 如下所示模拟 LMR33620 SPICE 模型、但无法看到 SW 引脚输出。 它为零、输出电压也为零。  

    在输入和 BST 引脚中、我分别获得12V 和5V 电压。 需要支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    我建议下载以下 PSpice 存储库并确保其在您的 PC 上正确运行、然后您将获得预期的输出。

    www.ti.com/.../snvmbh7

    然后、我将根据您的应用要求调整原理图。

    我相信这 将是一种更简单的方法、然后尝试调试问题。

    最好的情况是您没有正确完成原理图初始条件、最坏的情况是 LTSpice 错误地拦截了某些内容。