This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24253:EN1/EN2和外部 MCU 检测和设置方法的参考或文档

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176670/bq24253-reference-or-document-for-detect-and-setting-method-of-en1-en2-and-external-mcu

器件型号:BQ24253

关于数据表第23页、我认为 EN1和 EN2应根据 D+和 D-检测进行设置(例如、检测 CDP→1.5A、SDP→0.5A)。

是否有任何文档或参考设计可用于设置外部 MCU 相关方法?

请参阅以下所需信息;

・MCU 检测插入 USB 的方法

・MCU 的方法获得 D+/D-的决定、并选择将 EN1/EN2设置为高电平或低电平。   

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    没有文档。 当 D+/D-完成时、/PG 变为低电平。   EN1和 EN2在 D+/D-检测例程结束且 EN1和 EN2状态发生变化之前不会生效。  我建议以 EN2 = 0和 EN1结束、以便 ILIM 和 VDPM 电阻器控制输入电流限制和 VDPM、但这意味着必须在最终设置之前的某个点将其中一个或两个引脚设置为这些值以外的值、 即、一个或两个必须在 D+/D-完成后更改状态。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff  

    感谢您的回复、

    是否需要在 D+/D-状态完成后设置 EN1和 EN2?

    对于设置 EN1和 EN2、是否有方法让 MCU 从 D+/D-监控充电状态?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satohsi、

    是的、一个或两个 ENx 必须在 D+/D-完成后改变。

    否、D+/D-仅用于在启动后设置输入电流限制。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    感谢您的回复、

    当 MCU 无法监测 D+/D-时、它无法监测兼容 USB 的(CDP 或 SDP)、也无法判断和更改 EN1/EN2状态。

    是否有任何方法可以监控 USB 兼容性?

    (或者、最好自动更改电流限制)

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    USB BC1.2规范规定 MCU 在检测后通过 USB 主机枚举、然后在枚举发现有更高电流可用时更改输入电流限制。 如果 MCU 无法执行此操作、则唯一的方法是 MCU 始终更改 ENx 线路、或者可能添加一个 NFET、其中栅极连接到/PG、源极连接到 GND、而 EN2上的漏极将 EN2拉至0。

    此致、

    Jeff