This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55165-Q1:电源设计帮助

Guru**** 1168150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51581
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177128/tps55165-q1-power-design-help

器件型号:TPS55165-Q1
主题中讨论的其他器件:LM51581

大家好、

您能帮助澄清以下问题吗?:

有三个固定电压为客户电路板供电(5V (5%)、12V (5%)和24V (5%))、输出电压为5.1V (2%)。 当电路板正常工作时、只有一个电源。 最大负载电流为1.5A。 我正在寻找一个能够在全部三个电源上输出5V 电压的芯片。 我看到 TPS55165的最小 VIN_STARTUP 为5.3V、因此当只有5V 电源可用时、是否可以输出5V (3%)? 因为 TPS55165需要5.3V 的最小启动电压。

您是否有其他产品建议?  LM5156DSSR 或 TPS40211DGQR 是否会采用降压/升压拓扑?

我希望你能提供帮助。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    您是对的、如果只有5V 电压可用、TPS55165将无法启动。 请查看 LM51581。

    此致、
    Brigitte