This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:客户要求其他保护也是锁存的、我们有吗?

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177488/ucc256404-customer-requirement-is-other-protection-is-also-latch-do-we-have

器件型号:UCC256404

大家好、  

正如我问另一个主题 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173965/ucc256404-device-comparision-table-shows-404a-bw-ovp-mode-latch/4418816#4418816时所说的

仅锁存器是404A 上可用的 BW OVP、如果另一个保护需要锁存器、则需要外部电路。

 我们是否在 LLC 控制器上拥有所有的锁存保护器件?  

此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有具有所有锁存保护功能的 LLC 控制器。

    对于 UCC25640x、需要 使用外部电路才能实现闩锁保护。

    此致

    曼尼甘塔 P