This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12051-Q1:解密失败、无法解密数据。

Guru**** 2813435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC12051-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176501/ucc12051-q1-decryption-failed-unable-to-decrypt-the-data

器件型号:UCC12051-Q1

各位专家:

在该查询中寻求您的指导:

我在德州网站上找到 UCC12051DVEQ1 IC 的仿真文件。 但是、当我尝试运行时、它显示为 UCC12051DVEQ1_SIMPLIS.net;74):解密失败:无法解密数据。

使用 SIMetrix-SIMPLIS Elements 8.5

如果您发送仿真文件、它将对我非常有帮助
该模型经过加密、仅在 SIMPLIS 8.2及更高版本中运行。\
我打开了模型、在该模型中、这是编写的
对于 TI 仿真软件、我需要下载什么软件?
--
我在这里看到的线程可能需要完整版本(我能够向客户确认他们正在使用试用版本)。

试用版将仅支持有限数量的节点、但此仿真文件具有较少数量的节点、这一点不清楚。

请提供帮助。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿奇

    第一个问题是模型不会在 Simplis (元素)的免费版本中运行、因为它是加密的。 其次、如果它是未加密模型、则会违反几乎所有能够支持的电路阈值元素。 元件版本中节点、电容器、逻辑门等的数量受到很大限制。 节点和电路元件的数量不仅是围绕 UCC12051-Q1模型放置的少数组件、还包括内部用于构建整个分层模型的所有电路。 您确实需要完整版才能使用大多数(我甚至说...所有) Simplis 分层 IC 模型。  

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Steve。

    客户 仅使用7.2版。 升级到完整版之外还有其他解决方案吗?

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿奇

    我没有发现其他解决方案。 您需要 Simplis 来运行 Simplis 模型。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    客户重申、我们的支持人员建议他有一款 TI 工具可以模拟 UCC12051DVEQ1。 是否有其他工具对此进行仿真? 因为现在我只看到 SIMPLIS 模型。

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿奇

    SIMPLIS 就是我们所拥有的一切。 如果他的仿真需求仅是器件级/行为性的、您可以询问他的测试条件并运行一些瞬态、启动、稳定状态的仿真。 这可以在 TI 内部完成、我们拥有大量 SIMetrix/SIMPLIS 许可证。

    此致、

    Steve M