This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:负电源

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177552/lm5164-negative-power-supply

器件型号:LM5164

我正在使用 PSpice 仿真+48V 至-12V 的反相直流/直流降压转换器。

我遵循了一些应用手册中的指导原则、但电路不会调节任何电压、我找不到误差。

所附仿真电路的图像。 尚未计算出电阻 A 电感值以达到正确的输出电压、这些 值是近似值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Balli

    这可能是  由于硅 GND 未连接到接地端、这是0V 基准电势。 我建议将连接 为 GROUND _0。 如下所示。

    R4的作用是什么? 您现在可以删除它吗?

    谢谢、致以诚挚的问候。