This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084:频率与负载间的关系@ Iout<0.2A

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62084AEVM-828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177511/tlv62084-frequency-vs-load-iout-0-2a

器件型号:TLV62084

大家好、  

只需检查 频率与负载间的关系是否存在数据或曲线@ Iout<0.2A、Vout=2.8V。  

数据表仅显示曲线@ Iout>0.2A。 谢谢。  

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系、我将在一天结束前向您提供数据。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下条件下、使用 TLV62084EVM (TLV62084AEVM-828评估模块)执行以下开关频率和负载电流特性。

    输入电压= 5V

    输出电压= 2.8V

    负载电流= 0.05A 至0.2A  

    低于0.15A 负载电流时、该器件进入不连续导通模式。 请参阅以下波形、其中 Vin=5V、Vout=2.8V 且 Iout=0.05A。

    黄色= SW 节点电压

    青色=电感器电流

    基本上 、TPS62084在 DCS 控制下以2MHz 的标称开关频率运行。  在 DCS 控制系统中、开关频率可能会因电路损耗、传播延迟和 无源组件容差等多种因素而变化。 它也取决于您使用的电感器。

    我建议您在"DCS 控制系统的频率变化"下使用本文档(了解 DCS-Control (TM)拓扑中的频率变化)

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。