This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952在启用平衡时电压不稳定

Guru**** 2465480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165933/bq76952-bq76952-when-enable-balance-the-voltage-unstable

器件型号:BQ76952

你(们)好

在客户使用 BQ76952进行设计时、他们发现何时启用平衡电压不稳定。

请参阅随附的文件和原理图。

e2e.ti.com/.../when-enable-balance-the-voltage-unstable.docxe2e.ti.com/.../BQ76952.doc

他们尝试使用推荐的 MOSFET 替换原理图中的 MMBT8050、但仍然存在相同的问题。

请提供一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    您能否澄清您所看到的确切问题?   您能否共享此行为的日志文件、以便我可以看到随时间推移而出现的不稳定情况?

    从 您在原始帖子中包含的图像捕获中、看起来电池组顶部的电压测量值低于其他电池电压。  当有太多电池同时进行平衡时、可能会导致这种情况、这会增加流入顶部电池输入的电流。  这会导致电池输入电阻器上的 IR 压降更大、从而可能导致电压测量误差。  Ω 解决此问题、您可以在 VC16引脚上使用一个20 Ω 电阻器来减少 IR 压降、同时在其他引脚上使用100k Ω 电阻器。  尽管这可能不是您的主要问题、但它可能会使您看到的电压问题变得更糟。

     第2.5节使用  BQ769x2电池监控器实现电池平衡期间的电压测量精度应用手册中包含了有关我在上面解释的问题的更多信息以及其他电池平衡注意事项。  我将其链接到此处: 使用 BQ769x2电池监控器实现电池平衡(修订版 A)(TI.com)。

    其他一些值得考虑的注意事项:

    • 您在电池平衡 BJT 上使用的基极电阻器具有较高的值。  应用手册中建议使用240欧姆电阻。  如果基极电阻值过高、则会限制平衡电流。
    • 电芯输入引脚之间有齐纳二极管(ZD26、ZD27、...) 他们的价值观是什么?  它们可能会在平衡期间导致问题、因为它们可能不允许在平衡期间将电压拉至正确的电平。 如果它们是6.8V 齐纳二极管、则没关系。
    • 还有其他各种原理图错误、例如错误的 Regin 电容器值。  我建议观看此处链接的原理图创建视频: 创建 BQ769x2电池监控器的原理图- YouTube

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andria

    感谢您的回复。

    客户已更改了调整值、但仍有此问题。  

    已附加波形以供您参考。

    启用平衡、CH1:第1个系列、CH2:第2个系列

       e2e.ti.com/.../WeChat_5F00_20221031182119.mp4e2e.ti.com/.../WeChat_5F00_20221031182120.mp4

    你有其他建议吗?

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、  

    您能否共享他们使用的寄存器设置? 此外、如果他们可以收集日志文件而不是视频、那将非常有用。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢您的回复。

    附加了 gg 文件以供参考。

    e2e.ti.com/.../6153.BQ76952.gg.csv

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Star 分享此内容。 我还有一个问题-在这个测试期间、它们使用的是真实的电池、还是来自电阻分压器的电池电压? 平衡期间、电阻分压器将非常不稳定、因此我只想验证它们是否使用真实的电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器设置中的一些观察结果:

    • Cell Balance Min Delta 和 Cell Balance Stop Delta 参数非常小(2mV 和1mV)-我不建议将这些值设置得太低、否则器件将始终处于平衡状态。  
    • 睡眠设置很奇怪-在功率配置寄存器中禁用睡眠、但 DSG FET 在 Chg 泵控制寄存器中设置为进入睡眠模式中的源跟随器模式。 睡眠电流设置(20mA)远高于 DSG 电流阈值和 Chg 电流阈值设置(10mA)。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢你的帮助。

    客户使用 16系列锂铁磷酸盐电池。

    设置平衡 参数是为了方便测试。

    电池未处于睡眠模式、不会影响平衡功能。

    此芯片在其他应用中是否存在类似问题?

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    否、此问题不是预期行为。 他们是否尝试移除了电池输入上的齐纳二极管、以查看这是否会导致问题? 我对平衡电路也有点困惑- BC0到 Q40 base、BC1到 Q39 base、BC2到 Q38 base 的连接是合理的、但为什么 BAT0-R80到 Q40、BAT1-R79到 Q39、BAT2-R61到 Q38等之间存在连接? 他们是否可以尝试删除 R80、R79、R61、...?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢你的帮助。

    客户未回复、我将关闭此主题。

    谢谢

    星号