This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:非 A 版本与 A 版本之间的差异

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176217/tps62a01-difference-between-non-a-and-a-version

器件型号:TPS62A01

大家好、  

在 DS 中 、非 A 部件工作模式为 PSM&PWM、 部件工作模式为 FPWM。  这两个部分的优缺点是什么?  PSM 是否意味着在轻负载时具有高效率但具有高纹波? PSM 是否具有固定频率?

我们希望推广音频产品中的合适器件。 OOA 等一些规范对我们来说非常重要。  您能为我们推荐合适的材料吗? (LV 5A/1A 或2A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dillen、  

    在 FPWM 模式下、该器件以恒定开关频率(典型值)运行、与 PSM 模式相比、该器件在轻负载下的效率相对较低。 在 PSM 模式下、开关频率根据负载电流而变化。 它随着负载电流的减小而减小、从而保持高效率。  

    -- FPWM:轻载时效率较低,纹波较低。

    -- PSM:轻负载时效率更高,但纹波较高。  

    因此、在这两个器件之间进行选择取决于应用要求。 如果轻负载下的效率并不重要、则可以考虑使用 FPWM 器件。  

    请您分享一些其他信息、以便为您提供适用于音频产品的解决方案:

    1) 1)应用中的输入电压、输出电压以及最小输出电流和最大输出电流是多少?

    2) 2)开关频率不应低于音频范围是否是一个重要标准? 考虑到效率因素、FPWM 器件是否适合该应用?

    3) 3)您是否对目标纹波和目标效率有要求?  

    4) 4)客户是谁?  

    请分享这些信息、以便我可以为您的应用推荐路线图中的一些产品。

    非常感谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dillen、

    您是否在此处有任何进一步的更新? 请告诉我。

    谢谢!

    此致

    Sneha