This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010:可承受 TPS55010的电压电平

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177095/tps55010-withstand-voltage-level-of-tps55010

器件型号:TPS55010

您好,Team,

我的客户问了一个问题、请帮助回答、谢谢。

GB 9706.1医疗电气设备基本安全和基本性能的一般要求

该标准要求输入 Vin 应对地短路、输出 Vout 或 GND 的低电压电平应高于1KV。 以前是500V、新标准提高到1000V。

我的客户想知道 TPS55010是否满足上述要求? 如果此芯片不适用、您能帮助推荐满足要求的芯片。

V IN 实际上为3V 至4.5V、输出3.3V、I OUT≥200mA、升压/降压电压上升/下降模式。

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Katherine、

    感谢您与我们联系。

    [引用 userid="540312" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177095/tps55010-withstand-voltage-level-of-tps55010 ]\n 此标准要求输入 Vin 应对地短路、输出 Vout 或 GND 的低电压电平应高于1KV。 以前是500V、新标准提高到1000V。[/报价]

    我不熟悉此测试。 您能否详细说明他们是如何执行此测试的?

    输出或 GND 的低电压电平高于1KV 意味着什么?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Febin

    感谢你的答复。 我将与我的客户确认相关信息、

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Katherine、

    当然。 请随时向我们发布。

    此致、

    Febin