请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55010 您好,Team,
我的客户问了一个问题、请帮助回答、谢谢。
GB 9706.1医疗电气设备基本安全和基本性能的一般要求
该标准要求输入 Vin 应对地短路、输出 Vout 或 GND 的低电压电平应高于1KV。 以前是500V、新标准提高到1000V。
我的客户想知道 TPS55010是否满足上述要求? 如果此芯片不适用、您能帮助推荐满足要求的芯片。
V IN 实际上为3V 至4.5V、输出3.3V、I OUT≥200mA、升压/降压电压上升/下降模式。
此致、
凯瑟琳