This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23610:与竞争对手的比较表

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ23610, TPSM63610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173982/lmz23610-comparison-table-with-competitor

器件型号:LMZ23610
主题中讨论的其他器件: TPSM63610

各位专家、您好!

客户希望 获得 LMZ23610与 MPS/LTC 的比较指示灯。 请问您是否可以为我们提供表格? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    您要与哪个器件进行比较?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MPS 和 LTC 部件、或者您可以为我们提供现有的比较表吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lien 您好:

    让我检查一下、稍后再回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    查看了团队、LM23610是一代旧模块、您是否认为您可以升级 TPSM63610是最新一代10A 模块、我可以通过电子邮件共享比较表  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    得到了、感谢您的回复。 请与我分享对比表。 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我已向您发送电子邮件、请检查。

    谢谢