This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:LP8556TMX-E02/NOPB CAN#39;t 显示 LED

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168505/lp8556-lp8556tmx-e02-nopb-can-t-display-led

器件型号:LP8556

尊敬的团队:

我的客户 Readyboy 将 LP8556TMX-E02/NOPB 与背光驱动器配合使用、因为其 Pad.Vin 为4.2V、当背光亮起时、电压将为24V。

他们反馈 驱动器无法点亮屏幕、I2C 信号正常、因此他们希望我们  帮助检查 原理图是否正确并建议  寄存器配置。

客户的原理图请找到附加文件。

Thankse2e.ti.com/.../Y55-sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    为您提供一些反馈:

    1.在数据表"8.6寄存器映射"中、有所有寄存器、您能要求我们的客户按所示的表格列出其寄存器设置吗? (可通过 I2C 读取)

    2.请让客户测试软件(器件启动时和正常运行期间)以查看器件是否正在尝试工作。

    请通过 I2C 读取地址02h 以查看指示的故障。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我将向客户反馈您的信息、然后回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我将等待您的回复。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    请查找 SW 波形及其 寄存器设置的附加文件 ,如有任何问题,请告诉我。

    谢谢

     e2e.ti.com/.../lp8556_038CD58B_20221107.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    首先、地址0x01的默认值为0、因此它们仅使用 PWM 来控制亮度、但也需要将地址0xA2写入0x28来启用背光。

    然后、我注意到客户将0x05写入地址0x01、所以他们只使用寄存器来控制亮度、他们是否将任何数据写入地址0x00? 因为0x00是亮度代码、所以默认值为0、需要写入其他值才能打开 LED。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您提供的信息、您的意思是、首先他们需要  将地址0xA2写入0x28以启用背光、sencond 需要将其他值写入0x00以打开 LED。

    我 会将此信息发送给我们的客户、任何反馈都会告知您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我是说、如果他们使用 PWM 来控制亮度、请按照"1"中的步骤操作、即将地址0x01写入0、然后 将地址0xA2写入0x28以启用背光。

    如果他们使用 I2C 编写亮度代码来控制亮度、请按照"2"中的步骤操作 、即将0x05写入地址0x01、然后将其他数据写入地址0x00以更改亮度代码。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    注意到了、我会告诉他们尝试一下、然后回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我将等待您的回复。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patric:

    点击"Res大爱"。

    谢谢