This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16020:加电时的 dV/dt 限制

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177022/lmr16020-dv-dt-limitation-when-power-up

器件型号:LMR16020

大家好、

  LMR16020上电时是否存在最大或最小 dv/dt 限制?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rebecca

    我想说、正常使用没有限制。 客户会应用什么 dv/dt 值?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、

    由于 dv/dt 较大、客户担心内部 MOSFET 的故障传导。 系统的最大值为1~2V/us。

    对影响或建议是否有任何意见?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rebecca

    谢谢、在这种 Vin 应用中不会发生故障导通。

    谢谢。