This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61256C:在高电流负载下加电

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61256C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177402/tps61256c-power-up-under-high-current-load

器件型号:TPS61256C

你(们)好 我计划在3.3V 时将此部件的电流负载为900mA。 我是否会遇到与 此器件的版本相同的加电问题(与负载启动电流或预充电电流限制相关)、最终不使用"C"? 使能引脚将连接到3.3V 输入电压。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    TPS61256C 仍然具有预充电电流限制、因此恐怕它不支持在900mA 负载下启动。

    请告诉我您的 VIN 范围? 我们可以推荐一些具有更大启动电流的其他器件。

    此外、您是加载 CR 负载还是 CC 负载?

    此致、

    Nathan