This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92360:是否可以将 VIN 端子1的不同电压连接到外部电感器的电源侧?

Guru**** 2577165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176691/tps92360-can-a-different-voltage-from-vin-terminal-one-be-connected-to-power-supply-side-of-external-inductor

器件型号:TPS92360

您好!

关于 TPS92360、我有与下面的主题相同的问题。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176203/tps61042-can-a-different-voltage-from-vin-terminal-one-be-connected-to-power-supply-side-of-external-inductor/4428773#4428773

VIN 端子1的不同电压是否可以连接到外部电感器的电源侧?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    通常、具有峰值电流模式的升压 LED 驱动器可以分离 Vin 和电感器。

    但对于使用恒定导通时间控制的 TPS92360、我需要先进行测试、然后再为您提供反馈。

    我是否可以问您为什么需要单独的电源?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick San、

    感谢你的答复。

    我们的客户正在使用 BD60A00NUX。

    因此、在考虑替代方案时、需要单独的 Vin 和电感器。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    明白。 根据基准测试、我没有发现与电感器连接的 VIN 存在差异、或者它们是分离的。  

    但我只使用一个板进行了测试、因此我认为 最好遵循数据表指南。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick San、

    感谢您的支持。

    此致、

    Nishie