This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM-01:TPS25750协商 USB-C 失败

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164406/usb-pd-chg-evm-01-tps25750-failure-to-negotiate-usb-c

器件型号:USB-PD-CHG-EVM-01
主题中讨论的其他器件:TPS25750BQ25792

在之前的支持请求中 、我报告了以下故障:

我已经尝试生成低区域和全闪存二进制文件并将其加载到 EEPROM 中、但是 STAT LED 不亮。
今天早上、我已经用全闪光灯进行了重试、当未安装电池时、PPHV 的测量值为5V (通常是我的壁式适配器的20V)。
然而、当我安装电池时、PPHV 下降至大约0V。

参考: USB-PD-CHG-EVM-01:故障电路板-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛


之后、为我提供了一个修复二进制文件。

请您解释一下该修复程序的用途是什么? 需要修复的 TPS25750问题是什么?

此后、我们在设计中发现了一个类似的实例、其中 USB-PD 分析仪以10或20的突发频率显示重复的源能力消息。 UFP 接收器无请求。
在这个电路板上、所有软件已经完成的操作都是执行一些寄存器读取和写入。 这是否可能损坏了 TPS25750?
现在、这个特定的充电器板不协商 PD 充电、我们的最大电压限制为5V、3A、15W
我需要知道修复二进制文件的用途是什么、以便我们可以在将来避免这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我能尽快回答这个问题、我将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran、

    对此延迟表示歉意。 我想这已经被埋没了。 我们本周正在度假。 假期回来后、我们会再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    该线程提供的二进制文件是 GUI 生成的二进制文件的临时修复、因为当时的 GUI 版本(版本7.0.3)存在一个错误、阻止 TPS25750正确地对 BQ25792进行编程。  自此以后、更新的 GUI 版本7.0.4 (现已推出)解决了这一问题。 EVM (U5)上的 EEPROM 可能已从7.0.3版生成的二进制文件中损坏、这可能说明了电路板无法正常工作的原因。  

    谢谢、此致、

    林德华