This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78000A:温度放大器;烘烤持续时间// A0950-5635 (MPN# PTN78000AAZ)

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175328/ptn78000a-temperature-bake-duration-a0950-5635-mpn-ptn78000aaz

器件型号:PTN78000A

尊敬的团队:

以下器件烘烤所需的温度和持续时间是多少?

数据表中未提及这些内容、请提供建议。

MPN: PTN78000AAZ

如果我们为 MPN 发送高温烘烤、请告知存在任何问题:PTN78000AAZ。

我们将在金属托盘中烘烤、并在24小时内烘干。
我们的最高烘烤温度为120度。
请告知是否可以继续、是否会导致芯片损坏。
除此之外、请注意 MPN: PTN78000AAZ 属于哪个封装体。
此致、
William
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    我将与团队进行核实、并尽快让您回来。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nancy:

    感谢您的更新、是的、我们的客户正在等待回答、再次感谢您的帮助!

    此致、
    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    我仍在等待团队的反馈。 感谢您的耐心!

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nancy:

    是的、客户非常紧急、如果团队能及早给出准确的答案、那将会很棒。

    再次感谢您的帮助!

    此致、
    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    我的同事会尽快回复您! 感谢您的耐心!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zixu:

    好的、很好、感谢您的帮助、我想客户会对我们的 TI 服务感到满意。  

    此致、
    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    我仍在等待收到团队的反馈、并将在收到他们的反馈后立即在这里进行更新。

    感谢您的耐心!

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    我收到了团队的反馈。 您可以使用厚度>2.0mm<4.5mm MSL3,如下所示。

    两个原因:1. J-STD-033没有厚度>4.5mm 的表格。 但 PTN78000AAZ 的厚度为9.09mm

                2.本模块上的 IC 是真正需要干燥的东西,这些都是< 对于 BGA 和堆叠裸片为17mm。 但这将是致命的。 模块上最高的器件是无源器件。 这是电感器和                 不符合 MSL 干燥要求。

     

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nancy:

    您能给我一个准确的答案吗

    我们的最高烘烤温度为120度。
    请告知 PTN78000AAZ 是否可以继续、是否会导致芯片损坏。

    此致、
    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nancy:

    我今天能得到答案,客户很紧急,谢谢!

    此致、
    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    请客户按照表5中的 IPC-JEDEC - J-STD-033进行操作、该表清楚地说明了烘烤条件。 如果不符合 J-STD-033标准、我们无法回答您的问题。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nancy:

    明白了,谢谢你的帮助!

    此致、
    William