尊敬的团队:
以下器件烘烤所需的温度和持续时间是多少?
数据表中未提及这些内容、请提供建议。
MPN: PTN78000AAZ
如果我们为 MPN 发送高温烘烤、请告知存在任何问题:PTN78000AAZ。


William
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
以下器件烘烤所需的温度和持续时间是多少?
数据表中未提及这些内容、请提供建议。
MPN: PTN78000AAZ
如果我们为 MPN 发送高温烘烤、请告知存在任何问题:PTN78000AAZ。


您好,Jiahui,
我收到了团队的反馈。 您可以使用厚度>2.0mm<4.5mm MSL3,如下所示。
两个原因:1. J-STD-033没有厚度>4.5mm 的表格。 但 PTN78000AAZ 的厚度为9.09mm
2.本模块上的 IC 是真正需要干燥的东西,这些都是< 对于 BGA 和堆叠裸片为17mm。 但这将是致命的。 模块上最高的器件是无源器件。 这是电感器和 不符合 MSL 干燥要求。

希望这对您有所帮助、
谢谢、
Nancy