This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C24:确认 TPSM846C24规范

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177119/tpsm846c24-confirmation-of-tpsm846c24-spec

器件型号:TPSM846C24

纹波的最大规格为13mV

实际测量值为15.6mV (输出电压:1.2V、输入电压:12V:输出电流:26A)和 16mV (输出电压:0.85V、输入电压:12V:输出电流:18A)、 不符合13mV 标准

如何解释超规格?  例如示波器的差异或 探头的影响

如何改善测量的纹波?

测试条件:

(1) 设置示波器 BW = 20MHz 和交流耦合模式。
(2.) 在直流/直流输出 MLCC 电容器的引脚处测量。
(3.) 输出将通过一个0.1uF 和一个10uF MLCC (X5R 型)电容器旁路。

浪涌电流的规格

 计时和上电规格

过流保护:

范围是35.7A~48.3A? 由于 42A 的+/-15%(过流阈值)

5.无法测量电流去拉?

由于电阻器嵌入在电源模块中 、并且没有 电流去拉规格

测试条件:

1.关键部件必须具有正确的额定值,并可安全使用。
2.在最大负载条件下以最大直流电流裕度执行。
3.设置示波器带宽=全带宽。
4、如果定义了多个最大负载条件、则必须考虑最坏情况条件。
关键组件必须具有正确的额定值并可安全使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuhsuang 您好、  

    您能否提供您所关注的内容的图解?  

    您是否使用的测试探针应尽可能短接 GND、如下面所示?

    以下是有关如何测量纹波的一些最佳做法提示。   

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/understanding-and-managing-buck-regulator-output-ripple

    谢谢!

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的  

    具有短接 GND 的测试探头。

    请回答项目2~5、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuhsuang 您好、   

    2.浪涌电流规格:  

    答案:12mA  

     3、时序和上电规格:

    答案:器件的典型内部软启动时间为3ms。  请参阅图18。 典型启动波形

    4.过流保护:范围是35.7A~48.3A? 由于 42A 的+/-15%(过流阈值)

    回答:正确。 它是42A 典型值、具有+/-15%的精度。   

    无法测量电流去拉-因为电感器嵌入电源模块 ,并且没有 电流去拉规格

    答案: 0A 时为270nH、35A 时为-30%

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.浪涌电流规格:  

    答案: 12mA  

    回复: 实际测量值为 9.9A (输出电压:1.2V、输入电压:12V:输出电流:26A)和 0.48A (输出电压:0.85V、输入电压:12V:输出电流:18A)、 不符合12mA 标准  

     最大额定 电流的规格是什么?

     3、时序和上电规格:

    答案: 器件的典型内部软启动时间为3ms。  请参阅图18。 典型启动波形

    回答:  上升时间、下降 时间、 建立 时间和保持时间的规格是什么?

    4.过流保护:范围是35.7A~48.3A? 由于 42A 的+/-15%(过流阈值)

    回答:正确。 它是42A 典型值、具有+/-15%的精度。   

    答:这解决了我的问题

    无法测量电流去拉-因为电感器嵌入电源模块 ,并且没有 电流去拉规格

    答案: 0A 时为270nH、35A 时为-30%

    回答: 电感器额定电流的规格是多少? 我们是否可以拆焊电感器来测量电流?  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuhsuang 您好、  

    2.浪涌电流规格:  

    答案: 12mA  

    回复: 实际测量 值为 9.9A (输出电压:1.2V、输入电压:12V:输出电流:26A)和 0.48A (输出电压:0.85V、输入电压:12V:输出电流:18A)、 不符合12mA 标准  

     最大额定 电流的规格是什么?

    回答:您是指启动期间的输入浪涌电流吗? 如果您查看该电流、则需要考虑进入输入电容器的电流。 这也取决于 启动期间的输出电容器组。  

     3、时序和上电规格:

    答案: 器件的典型内部软启动时间为3ms。  请参阅图18。 典型启动波形

    回答:  上升时间、下降 时间、 建立 时间和保持时间的规格是什么?

    回答:从器件开始切换到器件达到稳压且电源正常变为高电平的典型上升时间为3ms。 当 VIN 和 EN 均存在且处于可接受的电平时、器件将开始开关。 从插入 EN 和存在 VIN 的那段时间开始、器件需要大约200us 的时间才能开始切换。 下降时间、我假设 您询问的是内部软停止时间为3ms。  

    无法测量电流去拉-因为电感器嵌入电源模块 ,并且没有 电流去拉规格

    答案: 0A 时为270nH、35A 时为-30%

    回答: 电感器额定电流的规格是多少? 我们是否可以拆焊电感器来测量电流?  

    答案:在零直流偏置时、电感器的典型值为270nH、最小值为216nH、最大值为324nH  温度上升40°C 的 IRMS 为36.5A。 电感器压降为30%、电流为45A。  电感器用于 35A IOP (ADC 最大值)。 DCR 最大值为1.7m Ω。  如果 可以、您可以分解电感器、只需关闭环路、确保电感 器不会在过程中损坏。 额外的环路会增加额外 的损耗。   

    谢谢!  

    Tahar