This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:具有外部 FET 功能的替代产品

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178027/lm76003-alternative-with-external-fet-capability

器件型号:LM76003
主题中讨论的其他器件:LM25149

我正在寻找性能相似的器件。

VIN = 24V±20%
VOUT = 12V±5%
Iout = 2A (典型值、MAX 仍然未定义)

但是、我们确实希望使用外部 FET 来保持直流/直流封装的温度较低。

是否有可与外部 FET 配合使用的类似器件?

此致、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    让我将此帖子分配给控制器组中的某个人。

    他们将能够帮助选择正确的器件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    也许您有兴趣了解 TI 的最新控制器版本 LM25149 (https://www.ti.com/product/LM25149)

    此致、

    Jimmy