This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066EVK:IIN、PIN 的测量值错误

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066EVK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177412/lm5066evk-wrong-measurement-values-for-iin-pin

器件型号:LM5066EVK

您好!

我可能在这里遗漏了一些明显的东西:

我购买了 LM5066EVK、并使用 PI-Commander GUI (也尝试了 SPM_GUI、结果相同)来解决该问题。 该电路板在 LM5066EVK 下检测良好;我可以设置限制、开启和关闭、测量的 Vin 和 Vout 也准确、温度值看起来合理、一切正常。

但 IIN 值(因此也是 PIN 值)是毫无意义的:IIN 甚至不接近于我使用万用表测量的值;当开关关闭时、它仍然测量约为150mA、此时它应该更像7mA。 如果我打开开关、它测量的 IIN 也太高、但具有不同的偏移(更像是170mA 过高、因此它显然不是我可以减去的固定偏移)。

我可以通过 I2C 读取遥测数据、并使用数据表中的各种系数根据公式计算这些值、并基本上获得与 GUI 显示的结果相同的结果。

现在、我可以开始对参数进行快速调整、进行我自己的拟合等操作、以获得正确的 m、b、R 等、但我不明白为什么需要这么做。 是否应该已经为 EVK 正确设置所有参数? 在 GUI 中、它具有 Rs、Rdson 等的所有正确值、因此所有值都与 EVK BOM 相匹配。 因此、我认为 GUI 应该正确设置、它也应该正确设置器件、以便"开箱即用"工作。 除了将组件值更改为它们显然没有的值之外、我对 GUI 使用的公式参数也没有直接影响。

EVK 未更改、这意味着我没有更改任何组件、所有 DIP 开关都设置为默认值。 我正在切换48V 电源(这正是 EVK 的设计目标)。

我在这里错过了什么? 当我有一个小负载时、这只是+/- 4.5%测量精度的一个赝像吗?

您好!
肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    欢迎使用 E2E!!!

    我们将在明天回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否根据 EVM 上的物理 RSNS 在此处更新了电流感应电阻器的值? 负载电流的值是多少?  

    负载电流的值是多少? 遥测精度取决于负载电流大小、如以下屏幕截图所示。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 EVK 上 Rsens 的值为3m Ω、这也是在 GUI 上设置的值。 正如我在原始问题中所写的、所有组件的所有值都在 GUI 和 EVK 之间匹配。 这就是我所期望的、因为 GUI 是针对该 EVK 而设计的。

    这里不应该有任何变化。

    至于负载电流:对于测试、我有一个非常小的负载、我的开关功率仅为大约6W; 我只需将电源切换至具有附加负载的 PoE 注入器、这是我目前拥有的唯一48V 负载、但它接近于器件的预期应用。 在我的案例中、它不是 hut 插入、而是通过电流测量和一些故障管理来切换48V 负载。 最坏情况仅为大约60W。

    但是、即使不精确度达到6.5%:测量值关闭100%以上、我测量的电流也是实际电流的两倍以上。 当 开关关闭时、芯片应测量0W、但仍测量5W。 当负载为0时、这是多么不准确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是电流较低时功率测量的不准确性。 在 EVM 中 、可编程电流限制 设置为16.7A (CL = GND 或高阻态)或8.7A (CL = VDD)。 但是、您正在尝试测量几 mA 的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。 我本来期望在较低的电流下可能会更加不准确、但我不希望在 MOSFET 关断时报告5W 的功率、当我仅切换几百 mA 时、其值会超过100%。 这有点令人惊讶。

    感谢您提供的信息!