This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792电路在充电过程中会发出可闻噪声

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177649/bq25792-bq25792-circuit-emits-audible-noise-during-charging

器件型号:BQ25792

我正在使用此电路以750kHz 开关频率和2.2uH 电感器(饱和电流为15A)成功地为3节锂离子电池充电。 当电路正在充电时、它会发出声音振铃。

这是否表明存在问题? 根本原因可能是什么? 如何消除该噪声?

谢谢、

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    这种情况发生在输入电压、输入电流、电池电流、电池电压等什么情况下?  如果在轻负载条件下、是否启用 PFM?  如果启用了超出音频范围?  如果没有处于轻负载状态、您能否发送一个放大的 SW1、SW2、SYS 和 VBUS 示波器图、以显示 SW1或 SW2的方形波形?

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的快速回复。

    输入电压为13V。

    电池电压= 9V

    充电电流= 1A

    这是否被视为轻负载?

    默认设置下的所有内部寄存器;我们将/CE 置为低电平。

    感谢您提醒我 PFM 操作。 我们将使用 PFM_FWD_DIS 和 DIS_FWD_OOA 来查看是否可以解决此问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    在这些电压下、我不希望转换器成为充电电流为1A 的 PFM。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、好的、它还有什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我能否获得上面提到的原理图、电路板布局以及示波器图的副本?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何附加文件? 文件的格式是什么? 此时很难获得示波器图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    插入、然后插入图像/视频/文件、再上传。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Battery-Charger-Schematic-Sheet.pdf

    这是原理图。 接下来、让我来讨论一下布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是电池充电器区域的布局。

    e2e.ti.com/.../BATTERY-CHARGER-LAYOUT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我在原理图或布局上看不到任何明显的错误。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。 还有什么可能导致声音振铃的东西吗? 如果它在降压和升压模式之间切换、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我没有看到这种情况发生。  我需要使用示波器快照来更好地诊断。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这需要一点努力才能启动它。 我将在得到图时向您发送它们。 可能不会有一段时间、因为我下周要休假。 感谢所有快速回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、我将使用2.2uH 电感器修改 EVM 并使用进行测试

    输入电压为13V。

    电池电压= 9V

    充电电流= 1A

    您对 SYS 有任何负载吗?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYS 上无负载。

    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、我很抱歉、但这都是一个错误的警报。 我混淆了两种测试模式。 当充电器在1A 电流下正常运行时、没有振铃。 我对浪费您这么多时间深表歉意、再次感谢。 节日快乐!

    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    不用担心。 感谢您的告知。  节日快乐!

    Jeff