This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630:使用 BQ76920+BQ78350对 BQ24630进行充电、然后烧毁

Guru**** 2815375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76920, BQ24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177572/bq24630-bq24630-charge-with-bq76920-bq78350-then-burn-out

器件型号:BQ24630
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76920

你(们)好  

使用 BQ24630为 BQ78350+BQ76920充电的客户设计。 他们 发现 BQ24630及其外设组件易于老化。

BQ76920+BQ78350电池管理板 与五节串联锂聚合物电池相连 (每个电池的最大电压为4.35V)

附上了原理图供您参考。

 e2e.ti.com/.../3808._3575606CC47E_.pdfe2e.ti.com/.../_455135759F52FD807F67_.pdf 

其中 P2接口是电池组的接口、P2的 GND 被禁用。

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我不确定我应该查看哪个原理图、因为图片和.pdf 文件有多种差异。

    您能否指定在什么测试条件下 IC 损坏以及其他哪些组件损坏?   

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    我使用 BQ76920+BQ78350电池管理板连接了五节锂聚合物电池组、如图所示。

    将电池组管理板与主板连接(通过具有 四个引脚的 P2接口、BATT+、PACK -、SMB_CLK 和 SMB_DAT)。 当电池管理板连接到主板时、BQ24630和 Q6、R27将会老化、如下图中的箭头所示。

    锂聚合物电池管理板和主板多次连接/断开、燃烧现象很容易重现。 (电池组始终具有电压输出、电池管理板和主板之间的连接为热插拔)

    请就这个问题提出一些建议。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    此问题很可能是由热插拔电压振铃超过器件的绝对最大值导致的。

    我的建议是 1) 使用适配器热插拔 缓冲器电路(请参阅下文、但您需要一个大电阻器、因为恒定热插拔会导致电流多次流过)、 或2)使用 TVS 二极管钳制振铃(推荐)。

    此致。