This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:电流波动时停止

Guru**** 2811455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175892/tps40057-stop-with-current-fluctuation

器件型号:TPS40057

您好、E2E、

在我们的电路板上、TPS40057在 Vin=28V 时输出3.3V 和10A 电流。
当输出电流立即从10A 变为0A 时、器件将停止。
我阅读了数据表、找不到相关内容。

TI 能否解释问题的原因?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AcGuy

    器件是否停止并需要重启电源才能重启器件?  

    您能否提供波形?  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    >> 设备是否停止并需要重启电源?  

    是的。  器件会在下电上电后重新启动。

    >> 您能否提供波形?  

    我将在几天内上升波形。

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AcGuy  

    由于该器件没有永久停止开关的保护功能、因此我认为您必须在器件停止开关时检查每个引脚和节点的状态。  

    -李家祥