This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:USB BC 1.2 DCP/SDP 枚举

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175913/tps25750-usb-bc-1-2-dcp-sdp-enumeration

器件型号:TPS25750

您好!

我们正在使用 BQ2579x 开发 USB-C 电池组、并需要支持 BC 1.2和 USB-PD。

TPS25750是否可以支持 DCP/SDP 和枚举?

谢谢、此致、

Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    是的、TPS25750确实支持 BC1.2、并且可以模拟和检测传统充电器。 这些设置可在 TPS25750的寄存器0x29 (端口控制)中找到、默认情况下、两个 ChargerDetectEnable/ChargerAdvertiseEnable 分别设置为00B/0h。 用户将需要手动写入寄存器0x29、并在每次 PD 启动时更改这两个设置。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    TPS25750是否还支持根据 bc 1.2标准进行枚举?

    谢谢、此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    让我在内部进行仔细检查、但我相信 TPS25750在设置为检测传统充电器和 BC1.2充电器以及模拟 BC1.2充电器时遵循 BC1.2标准、如上一条消息的屏幕截图所示。 明天让我回到您的身边!  

    谢谢、此致、
    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、  

    TPS25750根据 BC1.2标准支持枚举。 有关可用的充电器枚举类型、请参阅 TRM 寄存器0x29。  

    谢谢、此致、
    林德华