您好!
我们正在使用 BQ2579x 开发 USB-C 电池组、并需要支持 BC 1.2和 USB-PD。
TPS25750是否可以支持 DCP/SDP 和枚举?
谢谢、此致、
Ambroise
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ambroise、
是的、TPS25750确实支持 BC1.2、并且可以模拟和检测传统充电器。 这些设置可在 TPS25750的寄存器0x29 (端口控制)中找到、默认情况下、两个 ChargerDetectEnable/ChargerAdvertiseEnable 分别设置为00B/0h。 用户将需要手动写入寄存器0x29、并在每次 PD 启动时更改这两个设置。

谢谢、此致、
林德华