This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD23280F3:CSD23280F3

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD23280F3, CSD13380F3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177475/csd23280f3-csd23280f3

器件型号:CSD23280F3
主题中讨论的其他器件: CSD13380F3

大家好、

在 PSpice for TI 中模拟 CSD23280F3时、观察到其特性与数据表中给出的特性不同。 它看起来漏极和源极是互换的。

这是我的问题,还是其他人也面临这一问题?

-Prayag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prayag、您好!

    感谢您的查询。 似乎从未在 PSpice 中更新过此模型、以便 TI 更正 引脚分配错误中的。 交换漏极和源极。 我对这种混乱表示歉意、并将努力更新此内容。 同时、您可以交换原理图中的漏极和源极引脚。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回答。 将按建议执行。

    此外、我还遇到 了与 CSD13380F3类似的问题。 (交换了漏极和源极)。 如果您也可以确认这一点、那会很有帮助。

    谢谢你

    -Prayag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prayag、您好!

    再次感谢、并对这种混乱表示歉意。 我在 PSpice for TI 中检查了 CSD13380F3模型、它看起来是正确的。 我有一个简单的泄漏测试电路并运行直流偏置。 VDS = 3V 且 VGS = 0V 时的漏源泄漏电流为~335pA。

    此致、

    John