This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:VDD3未使用时的外部组件

Guru**** 2390905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177998/tps65910-external-components-when-vdd3-is-not-used

器件型号:TPS65910

您好!

关于 VDD3输出、数据表中的建议电路中将使用以下器件。

・μ H 电感器(4.7μF μ H)
・10μF μ F 电容器 x 2 (μ F)
・Ω 二极管

如果5V 输出开路、移除上述元件是否会导致问题?

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

     请查看 此处链接的文档;它名为"TPS65910x 原理图检查清单(修订版 B)"。

     如果您有其他问题、请告诉我。  

    谢谢!

    Phil